This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:在云上使用 SysConfig GUI

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1026799/tms320f280049c-using-sysconfig-gui-on-cloud

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WAREpowerSUITE

您好 Champ、

我正在向客户提出要求。

他们正在尝试从  C:\TI\C2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_3_02_00_00\solutions\TIDM_dc_dc_buck 下载 main.syscfg、而不下载所有文件。

问题是在单击 Browse the  main.syscfg (浏览 main.syscfg)后,结果发现 无效参数“--product':找不到名为“powerSUITE”和版本“3.00.00.00”的产品。

从云浏览是否缺少任何步骤、或者 如何 在不下载 C2000Ware_DigitalPower_SDK 的情况下在云中浏览文件?

谢谢!

Br、Johnny!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否需要此示例的解决方案适配器 GUI 支持? 如果是、您需要下载整个软件包、以便访问显示 GUI 页面所需的 syscfg 源代码。 否则、您可以导入工程的非 powerSUITE 版本。

    此致、

    Ozino