This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:连接太多客户端到 lwip 服务器问题

Guru**** 2939040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1026806/f28m35h52c-connecting-too-many-clients-to-lwip-server-problem

器件型号:F28M35H52C

我已经在-m3内核上创建了 Modbus-TCP 服务器(TCP-IP 部分是 lwip 堆栈)。

当我尝试使用 modbuspolll 程序上的一个客户端连接到服务器时,它的连接没有问题。

但当 ı 尝试连接 两个或多个客户端时, 连接将在 1-2分钟后结束。

在 Wireshark 程序中观看时、服务器似乎一段时间后没有响应、客户端设备进入 TCP 重传。 您认为问题出在哪?

这是否是 RAM 的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的一位专家将与您联系。