This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28035:TMDSCNCD28035 R1.2

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28035, TMDSCNCD28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1026268/tmdsdock28035-tmdscncd28035-r1-2

器件型号:TMDSDOCK28035
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28035

设置:Ubuntu 20、Code Composer Studio 版本:10.4.0.00006、TMDSDOCK28035、TMDSCNCD28035 R1.2。 我正在使用目标配置:德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针/C28xx。 启动目标时、我得到:错误-151 @ 0x0。 运行 opt/ti/ccs1040/ccs/ccs_base/cloudagent/xds100serial 时、我获得:0403/a6d0 XDS100v1/v2    TI1YWKY6   德州仪器 XDS100+RS232 V1。 但我无法连接。 您能帮我完成这个过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在 CCS 中、您可以启动目标配置并执行"test connection"选项。 您能否将测试结果的日志发布到日志中? 有关"测试连接"选项的更多详细信息、请参阅以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/spracf0/spracf0.pdf (JTAG 调试流程步骤9)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    /home/doconnor/.ti/ccs1040/1/0/BrdDat/testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'libjioserdesusb.so'。

    软打开控制器时出错。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-151'(0xffff69)。
    标题为'C_ERR_FTDI_open'。

    说明如下:
    连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
    返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
    更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
    XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
    使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
    文件夹来验证是否可以找到 XDS100。

    [结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    感谢您的日志。 坞站上的 FTDI 器件看起来没有编程、因此 CCS 无法与 XDS100v1固件通信。

    以下链接提供了一些对 FTDI 器件进行编程的说明。 您能试试吗?

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/21086/important----c2000-experimenter-kit-dual-rs232-fix

    这是您拥有的新电路板吗? 它以前是否在工作、现在是否停止工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gus、

    这不是新电路板。 它可以与我以前的 Ubuntu 18系统配合使用。 它使用 lsusb 显示在 USB 端口上:

    总线003器件006:ID 0403:a6d0 Future Technology Devices International、Ltd Texas Instruments XDS100v2 JTAG/BeagleBone A3
    器件描述符:
     b 长度               18.
     b 描述符类型        1
     bcdusb              2.00
     b DeviceClass           0
     bDeviceSubClass        0
     b 设备协议        0
     bMaxPacketSize0        8.
     idVendor          0x0403 Future Technology Devices International、Ltd
     idProduct         0xa6d0德州仪器 XDS100v2 JTAG/BeagleBone A3
     bcdDevice           5.00
     制造商          1 TI
     iProduct               2德州仪器 XDS100+RS232 V1.0
     iSerial                3 TI1YWKY6
     b 数字配置     1.
     配置描述符:
       b 长度                9.
       b 描述符类型        2
       wTotalLength      0x0037
       b 数字接口         2.
       b ConfigurationValue    1
       iConfiguration         0
       bmAttributes        0x80
         (总线供电)
       最大功率             200mA
       接口描述符:
         b 长度                9.
         b 描述符类型        4
         b 接口编号       0
         b AlternateSeting      0
         b 数字结束          点2.
         b 接口类      255供应商特定类
         b 接口子类   255供应商特定子类
         b 接口协议   255供应商特定协议
         iInterface             2 Texas Instruments XDS100+RS232 V1.0
         端点描述符:
           b 长度                7.
           b 描述符类型        5
           b 中的 EndpointAddress    0x81 EP 1
           bmAttributes 2.            
             批量传输类型            
             同步类型              无
             使用类型              数据
           wMaxPacketSize    0x0040 1x 64字节
           b 间隔              0
         端点描述符:
           b 长度                7.
           b 描述符类型        5
           b 结束地址    0x02 EP 2输出
           bmAttributes 2.            
             批量传输类型            
             同步类型              无
             使用类型              数据
           wMaxPacketSize    0x0040 1x 64字节
           b 间隔              0
       接口描述符:
         b 长度                9.
         b 描述符类型        4
         b 接口1        
         b AlternateSeting      0
         b 数字结束          点2.
         b 接口类      255供应商特定类
         b 接口子类   255供应商特定子类
         b 接口协议   255供应商特定协议
         iInterface             2 Texas Instruments XDS100+RS232 V1.0
         端点描述符:
           b 长度                7.
           b 描述符类型        5
           b 中的 EndpointAddress    0x83 EP 3
           bmAttributes 2.            
             批量传输类型            
             同步类型              无
             使用类型              数据
           wMaxPacketSize    0x0040 1x 64字节
           b 间隔              0
         端点描述符:
           b 长度                7.
           b 描述符类型        5
           b 结束地址    0x04 EP 4输出
           bmAttributes 2.            
             批量传输类型            
             同步类型              无
             使用类型              数据
           wMaxPacketSize    0x0040 1x 64字节


           b 间隔              0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有2个扩展坞。 它在以下两个方面都执行相同的操作:

    [开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    /home/doconnor/.ti/ccs1040/1/0/BrdDat/testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'libjioserdesusb.so'。

    软打开控制器时出错。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-151'(0xffff69)。
    标题为'C_ERR_FTDI_open'。

    说明如下:
    连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
    返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
    更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
    XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
    使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
    文件夹来验证是否可以找到 XDS100。

    [结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gus、

    必须是驱动程序未随软件一起安装。 或者设置有某种错误。 我们可以打电话吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gus、

    你送我了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gus、

    为什么我在一整天的时间里都没有听到你或其他人的声音和1/2。 请联系我或将我交给另一位 Linux 极客。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以重新安装 FTDI 驱动程序。 链接在我之前提供的论坛帖子中提供。  

    您还可以尝试将电路板连接到不同的设置、以排除实际电路板的问题。