This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于扭矩控制器的低 BOM 成本 MCU 和 EVM 板建议

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28027F, TMDSHVMTRINSPIN, LAUNCHXL-F28027F, BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1023870/suitable-low-bom-cost-mcu-and-evm-board-suggestion-for-a-torque-controller

主题中讨论的其他器件:MOTORWARETMS320F28027FTMDSHVMTRINSPINLAUNCHXL-F28027FBOOSTXL-DRV8305EVM

您好!

我们正在开发低 BOM 成本 BLDC 扭矩控制器(500W 三相 BLDC、外转子电机)。 它将用于消费类电器(220V 单相交流输入)。

仅几个 I/O 用于开/关开关、并且很少有 LED 指示灯。

我们在 InstaSpin、 Motorware 方面拥有足够的实用知识、希望充分利用这些知识。

建议使用适合的 C2000系列 MCU 和 EVM 板进行原型输入、以便我们快速开始工作。

谢谢、此致

Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    上述查询上的任何更新。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前回答过、不确定为什么没有发布。

    由于您已经熟悉 motorware、我建议您使用 TMS320F28027F

    如果这是高压直流总线 EVM、则为 TMDSHVMTRINSPIN

    LAUNCHXL-F28027F 和 BOOSTXL-DRV8305EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我们确实按照  我们的要求介绍了 EVM 和 TMDSHVMTRINSPIN EVM。

    我们有一个请求、是否可以仅从 TI 获取电源模块(不带控制卡模块)。  我们有 LAUNCHXL-F28027F 电路板。

    TI store  TMDSHVMTRINSPIN 与两个控制卡捆绑在一起、价格有点贵。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我们不提供未捆绑的 EVM。 LaunchPad 也不适用于此逆变器。

    LaunchPad 可与低电压 BoosterPack 逆变器配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我们不提供未捆绑的 EVM。 LaunchPad 也不适用于此逆变器。

    LaunchPad 可与低电压 BoosterPack 逆变器配合使用。