This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMDXCNCD28379D 使用外部振荡器?

Guru**** 2819235 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1026555/tmdscncd28379d-tmdxcncd28379d-uses-an-external-oscillator

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

问题是针对 TMDXCNCD28379D、但它 在"器件型号"选项卡中未识别此新器件型号。

TMDXCNCD28379D 使用外部振荡器、但未提及其值、以下链接介绍 了 TMDSCNCD28379D、因此适用于 TMDXCNCD28379D  

TMS320F28379D:TI 评估控制卡是否具有外部振荡器? ︎ 微控制器论坛- C2000微控制器- TI E2E 支持论坛

此外 、TMDXCNCD28379D 和 TMDSCNCD28379D 之间的区别是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="458263" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1026555/tmdscncd28379d-tmdxcncd28379d-uses-an-external-oscillator ]TMDXCNCD28379D 使用外部振荡器、但未提及其值、以下链接介绍 了 TMDSCNCD28379D、因此适用于 TMDXCNCD28379D 

    是的、适用。  请参阅 C2000ware 文件夹中提供的设计文件。

    \boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D

    [引用 userid="458263" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1026555/tmdscncd28379d-tmdxcncd28379d-uses-an-external-oscillator "]此外 、TMDXCNCD28379D 和 TMDSCNCD28379D[/quot]之间的区别是什么?

    TMDX 版本应是 TMDS 版本的早期版本。  

    为了回答您的主要问题、电路板的修订版1.3使用20MHz 晶体作为主 MCU 时钟。 检查电路板上标记的修订版号。