请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 尊敬的团队:
我的一位客户想知道如何在 CMD 文件中完全定义 rts2800_fpu32.lib 和 IQmath_fpu32.lib 的位置。
他尝试了以下方法来定义、 但此定义只能包含其中的一部分、用这种方法编写非常麻烦。
.cal : > LIB_FLASH PAGE = 0
{
-lrts2800_fpu32.lib <log10.obj fd_mpy.obj u_div.obj
l_div.obj fs_tol.obj fs_toul.obj fd_tol.obj fs_tofd.obj fs_tou.obj
boot.obj exit.obj _lock.obj> (.text)
-lrts2800_fpu32.lib <exit.obj _lock.obj> (.cinit)
rts2800_fpu32.lib <args_main.obj l_tofs.obj i_tofs.obj fs_cmp.obj> (.text)
}
您能否提供更可行的方法?
此致