主题中讨论的其他器件:MSP432P401M、 C2000WARE
您好专家、
我想知道 F280025是否支持多从器件地址?
哪一部分可以说明这一点?
我查看 MSP432P401M 的 TRM、发现有4个寄存器、因此支持4个从地址。
"寄存器 UCBxI2COA0、UCBxI2COA1、UCBxI2COA2和 UCBxI2COA3包含四个从器件地址。 最多将四个地址寄存器与接收到的7位或10位地址进行比较。 每个从器件地址必须通过置位相应 UCBxI2COAx 寄存器中的 UCOAEN 位来激活。 如果总线上接收到的地址与多个从器件地址寄存器相匹配、寄存器 UCBxI2COA3就具有最高优先级。 优先级随地址寄存器的索引号减小、因此与地址掩码相结合的 UCBxI2COA0具有最低的优先级。"
https://www.ti.com/lit/ug/slau356i/slau356i.pdf
我没有在 F280025上找到类似的信息。 C2000仍然不能支持多个从器件地址。对吗?
如果是,我们是否可以通过软件方法支持它?
BR
Emma