This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:PMSM 无传感器、转子卡塞检测

Guru**** 2515005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1026379/tms320f28032-pmsm-sensorless-rotor-jam-detection

器件型号:TMS320F28032

您好!  

我们可以使用无传感器 FOC 运行 PMSM 电机。

问题:  

是否有任何方法可以检测由于泵机械卡塞导致的转子转子卡纸/静止状态?

尝试监控 ESMOPOS 的 Ealpha 和 Ebeta 变量值、期望这些变量表示电机旋转生成的反电动势。 而这些变量的值即使在电机的转子未旋转时也会发生变化。  

此外、即使电机的转子未旋转、ESMOPOS 的输出 Theta 值也会变化。 我们曾认为、当转子未旋转时 、ESMOPOS 的 θ 值将约为零或恒定值(不变)。

请建议一个解决方案来检测转子卡纸/静止状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 低速范围内、无传感器方法不好也不可靠。 卡塞检测必须基于过流情况或类似情况。 我们没有这方面的任何示例或解决方案、用户必须提出适合其应用的内容。