This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:能否跳过 FAST 估算器中的 VAB 输入?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025758/tms320f280049c-can-i-skip-the-vab-input-in-fast-estimator

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

我正在使用 TMS320F280049C insta-spin FOC。 在我的设计中、我仅对相电流进行采样。 我查看了 FAST 估算器方框图、它还获取电压输入。

我可以跳过该电压输入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 FAST 估算器需要三相电压检测信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看一下各种工业交流驱动器、它们仅使用电流感应。 那么、我们为什么需要对 FAST 估算器进行额外的电压采样呢?

    是否有其他选择? 我们是否可以使用任何派生值而不是样本值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、答案是否定的、因为 FAST 算法必须具有三相电压来估算转子角度和速度。

    您必须实现 eSMO 等非 instaspin 算法或更改电路板以添加相电压感测电路。

    可以在 controlSUITE 中找到 eSMO 示例代码、如下所示、它基于旧的 C2000器件、但如果需要、可以轻松移植到 F280049C。

    https://www.ti.com/tool/controlsuite

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Sensorless

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105\PM_Sensorless