This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:从 CPU2设置 SDFM

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1026254/tms320f28379d-setting-up-sdfm-from-cpu2

器件型号:TMS320F28379D

例如、可以为 CPU2提供外设:

SYSCTL_selectCPUForPeripheral (SYSCTL_CPUSEL0_ePWM、1、SYSCTL_CPUSEL_CPU2);

SDFM 模块不在列表中、我们是否强制在 CPU1中为 CPU2设置它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wertz、

    SDFM1模块1可分配给 CPU2、如下所示

    SYSCTL_selectCPUForPeripheral (SYSCTL_CPUSEL4_SD、1、SYSCTL_CPUSEL_CPU2);

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我再次尝试了它、它正常工作、我的错误。