This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:AFE031 SunSpec RSD 库

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025954/tms320f280025-afe031-sunspec-rsd-library

器件型号:TMS320F280025

我使用 TI 提供的库。  我已经查看了 SPRUII6.pdf 文档。 我对应用程序中参数"detection_threshold"的功能有疑问。

根据文档、它似乎不是 PLC 信号的检测电平。 它仅用于比较 PLC 采样 ADC 值的平方和

如果为 true、则 PLC 模拟信号的振幅会影响如何确定应使用的参数值。 正确吗?

BR

HK Woo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HK Woo、

    您对检测变量的理解是正确的、但如果您可以进一步解释、我不太理解您在下面提出的问题。

    [引用 userid="46959" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025954/tms320f280025-afe031-sunspec-rsd-library ]如果为 true、则 PLC 模拟信号的振幅会影响如何确定应使用的参数值。 它是否正确?

    应设置"detection_threshold"、以便算法可以决定是否接收到 Mark 或 Space 信号、然后再决定接收到的位。

    最棒的

    Kevin