主题中讨论的其他器件:C2000WARE
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
1)
用户尝试在没有使用 driverlib 中汇编的情况下延迟使用 C28x 上的函数、如下所示使用 CLA ex3。
for (;;)
{
DELAY_US (1000000);
SYSCTL_DELAY (200000);
}
但是、用户在构建代码时会遇到以下错误。
说明资源路径位置类型
未解析的符号 F28x_usDelay、首先在./cla_ex3_background_besting_task.obj New_test2 C/C++ problem 中引用
说明资源路径位置类型
未解析的符号 sysctl_delay、首先在./cla_ex3_background_besting_task.obj New_test2 C/C++ problem 中引用
可以使用其他 driverlib 函数、为什么找不到这两个函数?
2) 2)对于 CLA、如何在不使用汇编语言的情况下设置延迟?
黄维恩