This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:TIDA-00915参考设计及其是否具有关联的开发套件。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00915, TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1026271/tmdscncd280049c-tida-00915-reference-design-and-whether-it-has-an-associated-development-kit

器件型号:TMDSCNCD280049C
主题中讨论的其他器件:TIDA-00915TMDXIDDK379DC2000WARE

您好!

有关 TIDA-00915参考设计必须存在的软件、我有疑问。 为了使参考设计存在、有一种意义、就是此参考设计使用了软件。 是否有方法可以访问此软件? 如果第三方为该参考设计设计设计软件、是否有购买方法? 我在另一篇文章中看到:

"遗憾的是、TIDA-00915没有公开发布的开发套件。 但是、您可以对 tmdxiddk379d  代码进行一些修改、这些修改可通过下载 C2000电机 SDK 来获取。 这将要求您在两个电路板之间找到一些差异-三相 PWM 应位于相同的 GPIO00至 GPIO05上、但 PWM 频率和死区时间需要更改。"

那么、使用 tmdxiddk379d 是参考软件的最佳选择吗? 我在介绍这个 软件时遇到了问题、是否有一个与这个软件相关的软件描述文档? 我找不到任何东西。  

如果熟悉 TIDA-00915参考设计的 TI 工程师能够与我取得联系、那将会很好、我们已经购买了硬件。  

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

                正如您在论坛中注意 到的、TIDA-00915的软件不能作为其实验版本公开发布。 建议您探索并采用 基于 C2000Ware_MotorControl_SDK_3_01_00_00\solutions\boostxl_3phganinv 的解决方案

    此致

    Navaneeth