This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用外部编辑器

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1023531/tms320f28388d-using-an-external-editor

器件型号:TMS320F28388D

(我曾尝试在 CCS 论坛中询问此问题、但论坛选择不允许我这么做。)

我讨厌默认编辑器-我想使用 vim。

我将 vim 绑定到*。c 和*。h -通过 vim 对文件所做的更改会显示 CCS 并进行编译。

但是-当我尝试运行它时、它会弹出 vim 窗口、因为 vim 编辑器会话打开了*。swp 文件、所以会出现问题。

如何关联运行时的默认文本编辑器、但将 vim 保留为代码编辑器。

我搜索了答案。 答案从无用到我所做的事情。

这充其量也是愚蠢的。 最糟糕的是很痛苦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bandit、

    我们的 CCS 专家现已推出、但明天将回来、您可以查看。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="309403" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1023531/tms320f28388d-using-an-external-editor "]如何将运行时的默认文本编辑器关联起来,但将 vim 保留为代码编辑器。

    将 vim 添加到关联编辑器列表中、但不要将其设置为默认值。 然后在打开 C 文件时、在 Project Explorer 视图中右键点击该文件、然后选择:'open with ->[editor]'。 这将对其进行设置、以便在双击指定的编辑器时将其用于打开该 C 文件。 遗憾的是、此设置仅适用于该特定的 C 文件、您需要对其他文件重复此设置。 但这将阻止 CCS ROM 在调试期间使用外部编辑器。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     "、然后在打开 C 语言文件时、在 Project Explorer 视图中右键点击该文件、然后选择:'open with ->[editor]"

    这毫无意义、因为我要使用 vim 编辑的文件不会出现在"Project Explorer"窗口中的文件列表中。 我可以在另一个窗口中看到该文件(包含其他文件)、但右键单击那些只想关闭该文件的文件。

    我可以在列表中选择一个文件。 右键单击、然后查看包含编辑器选项列表的"打开方式"。

    如何将文件添加到项目浏览器???????

    IDE 开始真正地让我失望!!! 它是 我 40年来使用过的最具用户敌意的开发工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Project Explorer 显示 添加到 工程中的文件。  我希望您的所有.c 文件都能在项目资源管理器中看到。  另一方面、头文件通常不会显式添加到工程中、而是通过#include 和搜索路径引用(即工程文件本身没有引用、只有源代码提到文件名)。  我假设您要在本例中编辑但未列出的文件是头文件。

    对于这些文件、它们在 Project Explorer 中显示的唯一方式实际上是在"Includes"文件夹下。  此文件夹显示添加到搜索路径的所有文件夹。  然后、您可以展开它们并查看其内容。  但这并不总是实用的、因为它将显示这些文件夹中的所有头文件。

    如果您希望在项目中显示头文件、您可以做的一件事是添加它们。  只需将其从文件浏览器拖动到项目中即可。  但是、请确保选择"链接"文件的选项。  这样、只需将文件引用添加到工程中、并将文件保留在其原始位置。  这可能是一个选项、具体取决于您拥有的头文件数量。   

    在这里、我将 splash_image.h 添加到了我的项目中。  图标上有一个小箭头、指示它已链接。  我刚刚将其添加到项目的根目录中、但您可以创建一个文件夹并将其添加到该文件夹中。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在发布问题后发现了这个问题。  

    我发现 IDE 对执行命令行编译项目的旧 fart 非常不利。

    我在 TI 遇到的一个问题是大量的文档。  找到人们需要的东西是微不足道的。

    您能给我一个指向合理的"入门"和"有用的技巧和快捷方式"的链接吗? 谢谢!

    … Bandit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Resource Explorer 中的各种 CCS 内容、我还将简要介绍 C2000 Academy 中的各种技术讲座 :https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOXFCHdD4iiPtd8.R6R0Tw__jEBbtmC__LATEST

    遗憾的是、F28388D 没有一个专用器件。 但您可以查看其他一些内容。 该技术讲座内容提供了适用于将 CCS 与 C28x 搭配使用的良好概述材料。 例如、下面的实验课程的第2章很好地介绍了大多数与器件无关的工具环境。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/c2000_academy_0_09_00_00_eng__all/c2000Academy/archieves/F28004x/resources/F28004x_Microcontroller_1-0.pdf

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 C2000 Academy 研讨会的链接:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOXFCHdD4iiPtd8.R6R0Tw__jEBbtmC__LATEST

    以及指向 CCS YouTube 频道的链接、该频道包含有关 CCS 的各种简短培训材料:

    https://www.youtube.com/user/CodeComposerStudio

    谢谢

    Ki