This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:PALIGN 失败、出现#10099-D、但对齐正常

Guru**** 2944830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025715/tms320f28386d-palign-fail-with-10099-d-but-align-ok

器件型号:TMS320F28386D

您好!

我尝试使用.cmd 文件中的 PALIGN (8)、如下所示 :

它是使用错误   #10099-D 构建的

我尝试了以下操作:

如果我将.text PALIGN (8)替换为  ALIGN (8)、则会成功构建。

2. 如果 我将 .text PALIGN(8)替换为 PALIGN(1),它仍然失败。

3.如果我将 FLASH_0103 | FLASH_0405 | FLASH_0607 | FLASH_0809 | FLASH_1013合并到一个段中、 它会成功构建。

.text :>> FLASH_01TO13,PALIGN (8)

我确信闪存 已足够。

我的原始用法(如 屏幕截图)是否非法?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否获得了与此类似的诊断?

    "file.cmd", line 66: warning #10092-D: split placement (>>) ignored for
       ".text":  cannot split object with PALIGN operator

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我收到了消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接器特性 部分分离 和 PALIGN 不能组合在一起。   

    谢谢、此致、

    乔治