This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSECATCNCD379D:双 DSP 错误变量读取(cpu01至 cpu02)

Guru**** 2535910 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025364/tmdsecatcncd379d-dual-dsp-incorrect-variable-read-cpu01-to-cpu02

器件型号:TMDSECATCNCD379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我使用下面的示例。  我在该示例中没有进行任何更改。

C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\examples\dual\cpu01_TO_cpu02_ipcdrivers

 我要从 CPU 01写入 CPU 02的值(0x1234十六进制)在 CPU 02中看起来是错误的(0x5A10十六进制)。  变量 usWWord16必须等于变量 usRWord16。

我无法通过以下 TI E2E 主题解决该问题。 :(

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004610/tmdsecatcncd379d-dsp-dual-cpu-usage/3751225?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A487101#3751225

Sinan、
谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sinan、

    我们上次对此进行了详细介绍。  

    如果是更简单的用例、您可能应该使用精简版的驱动程序。 我删除了额外的代码、您应该可以看到您的要求。

    这是我修改过的 project.e2e.ti.com/.../ipclite.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh:

    但愿你好。

    非常感谢您的反馈。 我感谢你。

    [引用 userid="35062" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025364/tmdsecatcncd379d-dual-dsp-incorrect-variable-read-cpu01-to-cpu02/3790593 #3790593"]以下是我修改的 project.ipclite.zip[/quot]

    您发送的项目中没有文件。 您可以再次发送吗?

    Sinan、

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    实际上、它是链接文件、因此它没有在 zip 文件中包含.c 文件。

    只需替换此文件并重试。

    e2e.ti.com/.../cpu01_5F00_to_5F00_cpu02_5F00_ipcdrivers_5F00_lite_5F00_cpu01.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh:

    我的问题得到了解决。  我感谢你。

    Sinan、
    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sinan、

    我很高兴您的问题得到解决。