This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:EEPROM IC 和 Mos 驱动器 IC (如 DRV8323)是否可以共享同一 SPI 接口

Guru**** 2583885 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025772/tms320f280025-is-it-possible-that-eeprom-ic-and-mos-driver-ic-such-as-drv8323-share-the-same-spi-interface

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件: DRV8323

尊敬的专家:

    我使用 的是48引脚封装的 TMS320F280025、IO 引脚非常有限。 EEPROM IC 和 Mos 驱动器 IC (例如 DRV8323)是否可能 共享相同的 SPI 接口?如果 它们 可以共享、并且我也希望它们使用相同的 CS 引脚、则此 CS 引脚是正常的 GPIO、而不是 SPI 接口的 SPI_STE 引脚、那么我在它们的 CS 引脚路径中添加一个逆变器、如下所示:

此解决方案是否可行?如果 可行,您可以向我推荐逆变器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它看起来确实是一个实用的解决方案。 几乎任何逆变器 IC 都应该足以满足您的需求。 我已在下面发送一个、供您参考。

    https://www.ti.com/product/SN74LVC1G04

    此致、

    曼诺伊