This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:板载 ADC 抗混叠电路

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025860/tms320f28388d-on-board-adc-anti-aliasing-circuit

器件型号:TMS320F28388D

大家好、团队、

我在一家工业加工公司有一名工程师、MKS Instruments 正在考虑将 TMS320F28388D 用于电源转换板。

他们有一个技术问题,我在查看数据表和一些参考设计后无法真正回答,所以我想我会由您来处理。 他的问题是 TMS320F2838x 上 ADC 的抗混叠电路–他实现了 RC 电路、但他认为可能有一个更优化的解决方案、尽管出于成本原因他更愿意不使用仪表放大器。 这里是否有抗混叠电路的首选设计、不涉及更昂贵的仪表放大器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电压测量、您不需要任何放大器。 RC 抗混叠滤波器后面的电阻分压器已经足够好了。 将 RC 滤波器截止频率设置为采样频率的一半(使用该信号电压/电流并计算控制输出的中断服务例程频率)。

    对于电流感应、您将需要一个放大器。 根据信号带宽要求使用合适的 OPAMP。

    Shamim