This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:CAN AIO 引脚通过 X-BAR 连接 tripzone molde

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025766/tms320f280025-can-aio-pin-connect-tripzone-moulde-through-x-bar

器件型号:TMS320F280025

尊敬的专家:

   我使用的是48引脚封装的 TMS320F280025。通用 GPIO 非常有限。此外、我使用 GPIO  通过 X-BAR 连接到三区模具以关闭 PWM 输出。如果我想保存此 GPIO

对于其他用途、我是否可以使用 ADC 模块中的 AIO 引脚通过 X-BAR 连接 tripzone molde?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您可以使用 AIO 将 XBAR 输入到 ePWM XBAR、然后再输入到 ePWM。