This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:启用 FSI 环回模式时遇到问题

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025458/tmdscncd28388d-trouble-enabling-fsi-loopback-mode

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

当将 INT_LOOPTM 设置为1时、接收引脚仍然与发送引脚不匹配。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    [引用 userid="494931" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025458/tmdscncd28388d-trouble-enabling-fsi-loopback-mode "]接收引脚仍然与发送引脚不匹配。

    以上内容到底是什么意思、您是如何执行测试的? 您是否正在尝试在环回模式下探测 RX 引脚以查看 TX 信号或其他内容?

    请查看 C2000WARE 中的'fsi_ex1_loopback_cpucontrol'示例、以了解内部环回模式的正确软件配置。 还有一个外部环回测试模式、可在示例中使用'external_fsi_enable'定义启用。

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x\FSI

    最棒的

    Kevin