请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 我获得了帮助"Build Variables Preferences"。 它与现实不符。 我会包括屏幕截图、但"插入图像/视频/文件"选项会被集体破坏。
我在"variables"窗口中同时具有全局变量和局部变量。 当我单步执行 函数时、局部变量会显示。
问题是:我添加了几个局部变量、但它们不会显示在变量窗口中。 我尝试重新启动 CCS、运气不好。
我尝试了"add"选项、但局部变量不在"variable name"列表中。 我也看不到我添加到代码中的任何全局变量。
请提供建议。 我正在尝试使 SCIprintf()正常工作,以便我可以进行实际调试。 我深感沮丧。