This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:闪存写入

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025446/tms320f28388d-flash-write

器件型号:TMS320F28388D

你(们)好  

我使用的是 F28388D 控制器、

我基本上尝试将 Motorola S2记录格式加载到闪存中、我在该闪存中看到的唯一一点是、我们一次最多可以写入128位(16字节)、但我的 s2记录仅为15字节、因此将保留1个字节。

我注意到有一个工具串行闪存加载程序、我们是否提供了该工具的源代码、以便我可以比较这里处理的字节、以便我可以使用反馈机制来刷新外部 WD。

谢谢、

Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagesh、

    您能否串流左边字节并同时对所有16个字节进行编程?  如果没有、您是否可以分别对数据(Fapi_DataOnly)和 ECC (Fapi_EccOnly 模式)进行编程?

    如果您需要 F2838x 的 SCI 闪存内核、我可以离线将其发送给您。 请通过聊天联系我。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、  

    是的,目前我有一个逻辑 ,但如果您可以共享的话,我想与 F2838x 的 SCI 闪存内核进行比较将会很有帮助。

    谢谢、

    Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagesh、

    我已离线将其发送给您。   

    谢谢、此致、
    Vamsi