This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:F28388D 的 EtherCAT 确认

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025239/tms320f28388d-ethercat-confirmation-for-f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、专家、

F28388D 正在客户方面进行评估、应用是伺服应用。 客户对 EtherCAT 有几个问题、您能为其提供帮助吗? 谢谢。

对于 F28388D、除了 EtherCAT 之外、F28388D 还能满足哪些其他工业协议?

F28388D 的 EtherCAT 通信是否满足 SYn 通信要求?(为了实现 CIA402协议)。

3.对于 F28388D 的多个内核,可以在仿真器上同时对多个内核进行仿真?

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Songzhen、

    F28388上的 EtherCAT 是一种硬 IP (专用于仅执行 Beckhoff 的 EtherCAT)。

    2.是的、它支持 CIA402。 请参阅以下示例

     ..\C2000Ware_3_03_00_00\libraries\communications\EtherCAT\f2838x\examples\f2838x_cm_cia402_solution

    3.不确定我是否能完全做到这一点,但如果您想问是否可以使用同一个仿真器同时调试不同的内核,那么答案是肯定的。

    希望这能澄清所有问题。