This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:SDFM CEVT 信号

Guru**** 2810875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025195/tms320f28388s-sdfm-cevt-signal

器件型号:TMS320F28388S

您好、专家、

对于以下 e2e 链接、我的客户似乎有类似的问题、 SDyFLTx_CEVT1和 SDyFLTx_CEVT1如何单独连接到 PWM XBAR?

(+) TMS320F28388D:ePWM X-BAR Mux 中的 SDxFLTx.COMPL/H - C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是文档错误。 我们已经修复了它、并将在下一个 TRM 版本中提供。 在您提到的表中、将 COMPH 替换为 CEVT1、并将 COMPL 替换为 CEVT2。

    此致、

    曼诺伊