This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:优化级别设置为4时、代码执行时间比设置为1时长

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025285/tms320f28075-code-execution-time-longer-with-optimization-level-set-to-4-than-set-to-1

器件型号:TMS320F28075

您好!

我的客户正在使用 F28075、他们的 ISR 中有相同的代码。

他们 使用 CCS 中的时钟工具检查了 ISR 代码的执行时间。

当它们将优化级别设置为1时、时钟显示 ISR 中的代码段将需要260个时钟、  

当它们将优化级别设置为4时、时钟显示 ISR 中的代码段将需要560个时钟、  

它们的代码主要由一些+、-、*函数组成、如下所示:

float32 a、b、ab、arms、aAVG;//全局变量

   void func()//μ 真实函数中全部是如下不同变量的类似语句和运算

   {

      ab=a -b;

     ARMS += a*a;

     aAVG +=A;

他们感到困惑的是、随着优化级别的提高、执行时间将会更长(由于已优化、他们预计会更短)。

   }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于包含 ISR 代码 的源文件、请按照文章如何提交编译器测试用例中的说明进行操作。  如果不清楚哪个函数是 ISR 函数、请告诉我该函数的名称。

    谢谢、此致、

    乔治