This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:剩余操作花费的时间太长

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024992/tms320f280025-remainder-operation-cost-too-much-time

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的专家:

     为什么在 TMS320F280025中、余数运算花费的时间太多?我的代码如下所示:

   如果您能 给我一些建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在这里没有看到有关数据类型的大量详细信息、但我建议您查看这些示例、以启用 FASTINTDIV、如果尚未启用 FASTINTDIV、则可以更快地完成此操作。

    用户指南: C2000Ware_3_0x_00_00\libraries\math\FASTINTDIV\c28\docs\FASTINTDIV-SW-UG.pdf

    示例:C2000Ware_3_0x_00_00\libraries\math\FASTINTDIV\c28\examples\f28002x\