This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN:InstaSPIN-FOC GUI 中参数识别的最大电流

Guru**** 2972960 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024680/tmdshvmtrinspin-tmdshvmtrinspin-max-current-for-the-parameter-identification-in-the-instaspin-foc-gui

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28069MISO、

您好!

我们必须在 InstaSPIN-FOC GUI 中输入电机最大电流(A)以进行参数识别。 我正在使用控制卡 TMDSCNCD28069MISO 与 TMDSHVMTRINSPIN 板一起工作。

在 PMSM 数据表中、有额定电流(2.7A)和最大电流(8.1A)。

应将哪个电流用于参数识别、作为最大电流。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照 instaspin 实验指南在 CCS 中运行相关实验、并 根据电机规格在 user.h 中将 USER_MOTOR_MAX_CURRENT 设置为正确的值。

    最大电流是电机的最大输出扭矩电流、不是上述两个值。  您可以将其设置为额定电流的1.5~2倍。