This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:如何生成 SII。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1023758/tms320f28388s-how-to-generate-sii

器件型号:TMS320F28388S

您好!

当我运行示例 f2838x_cm_PDI_hal_test_app 时、ESC_loadedCheckEEPROM ()返回 ESC_EEPROM_NOT_LOADED。
我认为这是因为 EEPROM (SII)未设置。
是否有办法在不使用 TwinCAT、CTT 或 SSC 的情况下从 Windows 上的 ESI (F2838x CM EtherCAT Slave.xml)创建 SII?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已为该帖子指派了一位专家、并将很快返回给您。 感谢您的耐心等待!

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-由于一些员工本周下班、回复可能会延迟到星期五/星期一。  我将了解是否有人可以更早地提供帮助。  感谢您的耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyagawa-San、

    不确定您的问题。 您是否询问如何对 EEPROM/SII 进行编程或如何生成 ESI 文件?

    ETG 网站上的以下参考页面应有助于回答这些问题中的任何一个。

    https://www.ethercat.org/memberarea/en/knowledge_base_6C87A0D05D2D45C49EACEC345A150945.htm

    最棒的

    Kevin