This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:通过 CAN-Bootloader 闪存两个 CPU#39

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024808/tms320f28379d-flash-of-both-cpu-s-via-can-bootloader

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我们有 TMS320F28379D LaunchPad、我们希望通过 CAN-Bootloader 刷写这两个 CPU。 问题是只有 CPU1能够访问 CAN 外围设备。 2个 CPU 与共享存储器相互通信。

我的问题是如何通过 CAN 引导加载程序刷写 CPU 2? 是否有任何示例或想法可以解决此问题?

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

      您可以使用 CPUSEL8寄存器将 CAN 模块连接到 CPU2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!  

    您可以将 Get Mode 设置为 CAN Boot、并使用 ROM 中的 CAN 引导加载程序将辅助加载程序写入 RAM。 然后、这个次级加载程序可被用于写入闪存。 正如 Hareesh 提到的、您还可以将 CAN 模块的控制权交给 CPU2、以便其可以加载自己的辅助加载程序。  

    F2837xD 的 SCI 闪存内核经历了类似的过程:CPU1使用 ROM 中的 SCI 引导加载程序将我们称为闪存内核的次级引导加载程序加载到 RAM 中。 然后、使用闪存内核将映像写入闪存。 为了使 CPU2能够访问 SCI、CPU1将 SCI 外设分配给 CPU2、并将 CPU2的引导模式设置为 SCI 引导。 然后、CPU2可以使用 SCI 引导加载程序加载其自己的闪存内核并将映像写入闪存。  

    您可以在 C2000Ware 中的以下路径中找到示例: C2000Ware_x_xx_xx_xx\device_support\f2837xd\examples\dual\F2837xD_sci_flash_kernels

    有关 SCI 闪存内核工作原理的概述、请参阅 SCI 闪存内核应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sprabv4d/sprabv4d.pdf 

    谢谢、

    Anu