This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:源文件、命令文件和头文件设置

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024309/tms320f28379d-source-cmd-and-header-file-setting

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 TI:

我尝试使用路径下的示例、 C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1。

因此、我将所有 cmd、头文件和源文件放在空项目中路径 C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1下、

当我运行空白的主 C 文件时、它出现错误。

它说需要包含 inc/hw_memmap.h

但在这之后、我添加了文件、它会产生另一个错误。

 

我认为我需要做些错误的事情。

我附加了项目文件。

请问我出了什么问题吗?

e2e.ti.com/.../NEW_5F00_EMPTY_5F00_20200803_5F00_r01.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您不必添加/放置项目中的所有文件。   

    您可以导入空项目本身。 它已添加所需的文件。  主函数在此项目中为空。 您可以在此文件中添加代码。

    位字段空项目位于 C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\empty_project\cpu01、而 driverlib 空项目位于 C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2837U1\empty projects。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。

    我需要使用哪种方法开始或学习?

    您建议我使用哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议从 driverlib 方法开始。  

    您可以参考以下链接、更好地了解这两种方法(driverlib 和 bitfield)。

    https://software-dl.ti.com/C2000/docs/software_guide/c2000ware/drivers.html

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用  C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\empty_project\cpu01

    我添加了 ePWM_dulband_cpu01.c

    它有一些问题、如下所示。

     如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    C2000Ware 中的每个示例都有一个单独的 CCS 工程。  如果向现有工程添加任何文件、则需要将相关文件添加到工程中。

    如果您想熟悉 ePWM,可以在文件夹 C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\examples\CPU1中找到这些示例,其中文件夹名称以"ePWM"为前缀。

    对于 e.g: ePWM_dutband 示例可从 C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\ePWM_dul带\cpu01文件夹中获得。  

    您可以直接将该项目导入 CCS、而无需添加/删除文件。

    如果您想熟悉 CCS 项目管理、请参阅以下链接

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index_project-management.html

     此致

    Siddharth