This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:兼容的 ADC EVM

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024407/tmdscncd28379d-compatible-adc-evm

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D

大家好、

我们的客户目前正在将 TMDSCNCD28379D controlCARD 与集线站配合使用、并且他们目前正在使用片上 ADC。 但是、它们需要扩展 ADC EVM 才能与 controlCARD 配合使用。 除了 F28379D 中提供的模拟输入、该应用还需要4个差分模拟输入。 他们还希望将~10个模拟输入作为缓冲器、以防将来需要更多的模拟输入。

您能帮助我们检查是否已使用控制卡实现了扩展 ADC 板吗? 这是一种简单的方法、无需使用分立式 ADC 芯片并执行所有设计和焊接即可解决此问题。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    我不知道用于 controlCARD 的任何此类 ADC 板。 鉴于 controlCARD 标准对于 C2000来说非常独特、我会怀疑此类电路板是否存在。

    您的客户可能会更幸运地找到与 LAUNCHXL-F28379D LaunchPad 兼容的 ADC 板。 LaunchPad 标准广泛用于不同的 TI 产品。 有可能有一个支持此标准并可直接插入  LAUNCHXL-F28379D 的 ADC 板。

    我建议客户从 TI 的目录(https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/overview.html)中选择一些 ADC 解决方案候选项、 然后查看这些器件的可用评估板以查看哪些是 LaunchPad 兼容的。