This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023C:FCL 文档与放大器;无传感器角度估算器的实现

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024352/tms320f280023c-fcl-documentation-implementation-of-sensorless-angle-estimator

器件型号:TMS320F280023C

客户正在使用无传感器 instaspin 库、并尝试将 instaspin 与 FCL 代码集成。

1. 是否有任何有关 FCL 代码及其公式和数学的其他文档? ( Spruij8除外)

2.是否有较旧的无传感器角度估算器、例如 SMO、它可以与 FCL 一起使用以 Instaspin 的较少 CPU 周期运行无传感器电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这是唯一可用的文档。

    目前没有其他估算器的 FCL 示例。 但是、同时使用 FCL 和估算器可能不是一个好主意、因为对于 FCL、当您使用高带宽控制时、估算器的误差将被放大以使系统产生噪声。 然而、客户可以自由地尝试并查看其性能。 或许他们可以使它更好。