This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:fo TMS320F280025的输出

Guru**** 2767855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024502/tms320f280025-fo-output-of-tms320f280025

器件型号:TMS320F280025

我们使用 IPM 模块来控制电机输出。 该模块具有 FO 输出、这意味着内部 IGBT 出现故障、PWM 输出应快速停止。

原始28062提供 TZ1的硬件接口。 我们将 IPM 模块的 FO 输出直接连接到 TZ1。

但是280025没有 TZ1硬件接口、那么我们的 IPM 模块的 FO 输出应连接到 哪个 IO 端口? 还是内部编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以连接到任何 GPIO。 使用 InputXbar、您可以将此信号连接到数字比较模块、并将其连接到 TRIP 以最终使 ePWM 跳闸。 如果您已经安装了 MCSDK,请查看 IDDK 项目的 HVDMCprotection()以了解相关信息。