This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 两个项目的名称

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE, TMDXIDDK379D, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024265/names-of-two-items

主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVETMDXIDDK379DTMDSCNCD28388D

您好!

我想知道所附图形套件/电路板的名称/器件型号(我用1和2突出显示了它们)。

我问拍摄这张照片的人,他说,他不记得他们的名字。 没有其他的图片、这就是全部。 似乎较大的电路板具有 LAN 连接等

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faisal、

    我们无法从提供的图片中识别这些组件、  请询问更多信息、例如 PCB 和模块上的文本和标记。 任何其他信息都可能有用。  

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很显然、如果我能做到这一点、我不会在这里提出这个问题。  我没有任何进一步的信息、我希望有人能够深入了解这张图片、或者可能之前使用这两个项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faisal、  

    感谢您的快速回复。  我曾假设无论向您发送图片的人员都可以访问 PCB 信息、但我想情况并非如此。  既然您在 C2000论坛上发布了此内容、这是否意味着您知道这是 C2000产品?  您如何知道这是 TI 产品?  例如,红色接口盒可能与 XDS560类似: www.ti.com/tool/TMDSEMUPROTRACE ,它不是由 TI 制造的,而是作为调试工具提供的。  

    我们确实需要更多信息来帮助确定您在图片中显示的调试框和 EVM 板。  任何信息都有助于解决这一问题、而且确实是必要的。   

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、您好!

    我在 Twitter twitter.com/.../928285603690577921上找到了来自此 URL 的图片

    我联系了已发布的人员、他说、他无法访问图片/对图片不了解。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faisal、  

    因此、如果这只是 Twitter 上的一张图片、我不清楚确定器件型号的动机。  您是否需要构建用于产品开发的测试平台?  如果是、请详细说明要求、以便我们提供一些建议。   

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、您好!

    我想在不需要实时仿真器的情况下进行电机控制。 如果您看到上图、则有四个黄色(金色)输入。 此外、板上还配有 LAN 电缆和并行端口。 TI 产品中是否有类似这样的专业电路板?

    --

    此外,我还有一个重要的问题,请你或你的同事回答。 除了 MATLAB、PLECS 和 PSIM、我是否可以使用任何其他软件来仿真电机控制器设计的电力电子电路(无需编写代码)? MATLAB、PLECS 和 PSIM 将所有内容编译为 C 代码并将代码放入 TI 电路板。 我想知道除了这些软件之外还有其他软件吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这些不是 TI 硬件。

    MathWorks、PLECS/Plexim 和 PSIM 是三种最受欢迎的产品。   另一个是 Altair。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想进行电机控制、C2000是一个不错的选择。 所有器件均包含实时调试、因此您无需使用仿真器。  如果使用低电压电机、我们将提供多种低成本 LaunchPad (MCU 控制器)和 BoosterPack (三相逆变器)组合、使您能够立即开始开发。

    www.ti.com/tool/c2000ware-motorcontrol-sdk 

    单击"View More (查看更多)"、您将看到支持的硬件组合以及包含哪些类型的电机控制示例项目的表格。  它们分为 InstaSPIN-FOC (无传感器)和 DesignDRIVE (基于编码器的有传感器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Chris、

    感谢您的留言。 我有疑问。 是否有附带黄色(金色)输入端口和 LAN 连接的 LaunchPad?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LaunchPad、不

    TMDSCNCD28388D 板上包括以太网/EtherCAT 连接器。 可以将其插入高压套件 TMDXIDDK379D。 SDK 页面上进行了说明。  该示例使用 EtherCAT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更好地说明、我修改了图片并写下了我可以从图片中理解的内容。 我提到的主板附带 USB + LAN +光纤和串行端口(如果我不是错的话)。 还有另一个板具有 JTAG (如果我不是错的话)+光纤+ USB、用于 launchpad、而不是绿色板。

    我检查了您介绍的两个套件、但它们似乎只有 USB 和 LAN 连接。

    请查看下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不断显示的电路板不是我们知道的 TI 电路板。

    我们为您提供了进行电机控制开发的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的理解、TI 没有任何具有这些连接的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我的最后一个问题。

    由于 TI 没有这种开发板、可 分别使用哪些电路板(TMDSCNCD28388D 除外)来提供光纤和串行/JTAG 端口?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 C2000实时控制器中、我们不提供任何具有光纤连接的 EVM。

    所有电路板都具有串行和 JTAG。