This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:从 C2000Ware 下载的 f2838x_CPU1_echoback_demo_flash.out 不能在 F2837x controlCARD R1.3上运行

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1023879/tms320f28379d-f2838x_cpu1_echoback_demo_flash-out-from-c2000ware-download-doesn-t-run-on-f2837x-controlcard-r1-3

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSECATCNCD379D

我可以通过 CCS v.10将 echoback 应用程序下载并运行到我的控制卡。  DCC 计时器有几个不报告完成或错误的地方、我坚持无限循环。  我可以编辑从寄存器中读取的位以使初始化完成、然后进入主操作循环、但我无法获取 EtherCAT 配置器以将 EtherCAT 从站从站移出初始化。  我不会感到意外、因为我不得不解决 DCC 计时器故障。  我的问题如下:
1.软件(部分出现在名为 f2838x 的目录中)是否可以在基于 f2837x 的 controlCARD 上运行?
2.如果不是1、是否存在一个已知问题、说明为什么初始化时不读取定时器?
3. C2000Ware 中或已知可在我的环境中运行的其他地方的现成应用程序?
我将 CCS 指向我找到源代码的目录、代码看起来与用于可执行文件的代码稍有不同、
  作为单步执行源代码、我与实际执行的代码有几行距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    F28379D 器件没有 EtherCAT /以太网模块、因此您无法在基于 f2837x 的控制卡上运行 f2838x_CPU1_echoback_solution。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 TI EtherCAT 子卡。  它是否仍然不工作、可能是因为板载 EtherCAT 控制器和子板控制器之间的接口存在差异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、  

    您将  无法在 F2837x 器件上运行 f2838x 以太网示例。  

    请参阅此文档 :http://www.ti.com/lit/spruif9 ,它提供了一些可以使用 EtherCAT 子卡- TMDSECATCNCD379D 运行的示例的参考

    此致

    Siddharth