This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:VDDIO 对地短路

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024145/tms320f28075-vddio-short-to-gnd

器件型号:TMS320F28075

您好!

我的客户遇到多次 VDDIO 接地短路、希望知道故障是否由 JTAG 引脚引起。

我们确信、故障不是由3.3V 电源引起的、因为3.3V 也有一些其他负载、而另一个负载未损坏。

我们测量了不良器件、发现 VDDIO 对地短路、但 VDDA 良好。

我们还测量了 JTAG 引脚、TMS 对 GND 短路、TDO 和 TCK 对 GND 电阻是正常器件的一半。

我想知道、当我们将仿真器连接到 PC 上的 USB 时、JTAG 引脚是否有任何电源?  

JTAG 引脚是否需要任何特殊保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2766666" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024145/tms320f28075-vddio-short-to-gnd "]我的客户遇到过多次 VDDIO 接地短路、并想知道故障是否由 JTAG 引脚引起。

    如果您的问题是 JTAG 调试探针是否会导致这种情况、答案是"可能"、但我会说、可能还有其他原因会导致损坏。

    [引用 userid="2766666" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024145/tms320f28075-vddio-short-to-gnd "]我们确信故障不是由3.3V 电源引起的,因为3.3V 电源也有一些其他负载,而另一个负载没有损坏。

    公平假设。 根据"其他负载"、我假设您指的是板上的其他一些 IC。  

    [引用 userid="2766666" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024145/tms320f28075-vddio-short-to-gnd "]我们测量了坏器件并发现 VDDIO 对地短路、但 VDDA 良好。

    请检查是否违反了任何 GPIO 引脚的 VIH/VIL (或) IOH/IOL 规格。 这可能会导致电气过载(EOS)或 电子诱导的物理损坏(EIPD)”。 总结:

    1. 是否有任何引脚被处理违反 VIH/VIL 规格? 例如、5V 电平信号是否馈送到任何输入引脚?
    2. 是否超出任何输出引脚的输出缓冲器电流额定值? 例如、是否有任何引脚被强制拉电流超过4mA (对于某些引脚、为8mA)?
    3. 是否有任何引脚在器件完全上电之前被驱动? 即电源轨已达到其最终稳态值?
    [引用 userid="27666" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024145/tms320f28075-vddio-short-to-gnd ]我想知道、当我们将仿真器连接到 PC 上的 USB 时、JTAG 引脚是否有任何电源?  [/报价]

    JTAG 调试探针驱动(并接收)进入/来自 MCU 的信号。 它不能供电。 在 controlCARD/Launchpad 中、Boars 确实由 PC 的 USB 端口供电、我认为您的帖子是关于客户设计的。

    [引用 userid="2766666" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024145/tms320f28075-vddio-short-to-gnd "]

    JTAG 引脚是否需要任何特殊保护?

    [/报价]

    任何暴露于外部世界的引脚都容易受到 EOS/ESD 损坏、因此可能需要一些保护。 需要在设计的基础上评估这一需求。

    请参阅 此帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道、当我们将仿真器连接到 PC 上的 USB 时、JTAG 引脚是否有任何电源?  

    JTAG 调试探针驱动(并接收)进入/来自 MCU 的信号。 它不能供电。 在 controlCARD/Launchpad 中、Boars 确实由 PC 的 USB 端口供电、我认为您的帖子是关于客户设计的。

    我实际上想知道的是:如果我们将 XDS200等仿真器插入 PC 上的 USB、 并且 XDS200上的14引脚 JTAG 连接器未连接到 C2000板、那么 xds200仿真器上的14个 JTAG 引脚中的任何一个是否会被驱动到3.3V 或5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="27666" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024145/tms320f28075-vddio-short-to-gnd/3786442 #3786442]\n 我实际上要知道的是: 如果我们将 XDS200等仿真器插入 PC 上的 USB、 并且 XDS200上的14引脚 JTAG 连接器未连接到 C2000板、那么 xds200仿真器上的14个 JTAG 引脚中的任何一个引脚是否会被驱动至3.3V 或5V?

    JTAG 连接器包含可能为逻辑高电平或低电平的信号。 从这个意义上讲、是的、它们可以被驱动至3.3V。