This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:关于电机对齐情况下满载最快速度启动电机的注意事项

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024000/tms320f28069m-regarding-fastest-motor-startup-with-full-load-with-motor-alignment-considerations

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8305

各位专家、您好!

  • 我客户的硬件使用的是采用 F28069M 和 DRV8305的原始电路板
  • 我客户 的软件使用 lab10b。

我的客户希望在满载时快速启动他们的系统。
因此、他们通过参考以下文档第511~(14.4满载从静止状态快速加速)自定义 lab10b。

http://www.ti.com/lit/ug/spruhj1h/spruhj1h.pdf

第516页指出、为了实现"电机对齐时满载最快的电机启动"、应启用 Rs 重校准。

14.4.2在电机对齐的情况下以满载最快速度启动电机
为了克服初始电机未对准问题、我们将讨论如何将 Rs 重校准用作工具
以便在电机闭环运行之前对齐电机。 在本示例中为 Rs 重校准
电流用于将电机转轴旋转到初始对齐位置。 中讨论的注意事项
以下各节也适用于此工作模式:

但是、由于启动时间限制、它们无法在每次启动时执行 Rs 重校准。
是否有任何方法可以在不使用 Rs 重校准的情况下改善初始电机旋转轴未对准问题?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您使用的是 instaspin 运动、因此对齐是必须进行的过程。 您可能会尝试缩短 user.c 中的 Rs 重校准时间、如下所示。

    pUserParams->RsWaitTime[EST_Rs_State_RampUp]=(uint_least32_t)(1.0 * USER_EST_FREQ_Hz);
    pUserParams->RsWaitTime[EST_Rs_State_Coarse]=(uint_least32_t)(2.0 * USER_EST_FREQ_Hz);
    pUserParams->RsWaitTime[EST_Rs_State_Fine]=(uint_least32_t)(7.0 * USER_EST_FREQ_Hz);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo-San、

    感谢您的支持。

    我将通过此信息与客户联系、并查看是否可以纠正此问题。

    此致、
    Sasaki