This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033-Q1:TMS320F28035将与相同的软件构建一起使用

Guru**** 2927540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024244/tms320f28033-q1-tms320f28035-to-be-used-with-same-sw-build

器件型号:TMS320F28033-Q1

大家好

我们的客户在使用 TMS320F28033PAGQ 时遇到电源问题。

我 正在研究建议的潜在方案、我有以下问题:

他们是否可以将 TMS320F28035PAGQ 与相同的软件构建一起使用而不进行任何更改/调整?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它基本上应该是相同的。 但请查看数据表、了解时钟、存储器、引脚分配等方面的差异以及外设数量方面的其他差异。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shamim

    感谢您的快速回复。 所以答案可能是"否"。

    我只能推荐使用相同软件构建的替代产品。

    此致

    Ueli