This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:用于 TMS320F28004x 和 TMS320F28002x 的 CAN/CCI 闪存内核项目

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024195/tms320f280049-can-sci-flash-kernel-project-for-tms320f28004x-and-tms320f28002x

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、e2e 团队

我们希望通过 SCI 和 CAN 测试 TMS3205280049和 TMS3205280025微控制器的固件更新。

 对于 F28069、您是否有任何用于这些用途的项目、如"f28069_CAN_FLASH_kernel"和"f28069_sci_flash_kernel"?

提前感谢。

此致、

Thao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thao、  

    对于 F28004x、SCI 闪存内核工程位于 C2000Ware 中的以下路径:driverlib\f28004x\examples\flash。 示例2是 SCI 闪存内核工程。  

    对于 F28002x、可通过 MySecureSoftware 获取 SCI 闪存内核项目。 您可以要求 FAE 联系我们、我们可以将内核的请求链接发送给他们。  

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Anu

    感谢您的回答。

    我找到了项目 SCI 内核。 您是否还具有用于 DCAN 的闪存内核项目?

    谢谢、

    Thao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thao、  

    没有适用于这些器件的 DCAN 闪存内核。  

    谢谢、  

    Anu