This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:闪存 API 禁用中断规则是否也适用于此器件?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024143/tms320f280025-flash-api-disable-interrupts-rule-also-apply-to-this-device

器件型号:TMS320F280025

您好、Lori、

我的客户告诉我、他们有时无法进入 ISR、何时执行闪存 API。

那么、我想检查您在此主题中移动的规则是否也适用于 F28002X 或其他器件?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    此帖子 已分配给我。   

    您提到的常见问题解答不适用于 F280025。

    F280025闪存 API 是可中断的。   

    您的客户可以检查的几件事:

    1) 1)闪存 API 应从 RAM 执行、而不是从闪存执行。

    2) ISR 应该被映射为从 RAM 执行(如您所知、加载到闪存并从 RAM 执行)、而不是从闪存执行。  这是为了防止在一个有效的闪存编程/擦除期间闪存取。

    3) 3) ISR 不应访问闪存中的任何(数据)。  这是为了防止在一个有效的闪存编程/擦除期间闪存读取。

    注意:我更新了此主题的标题以避免使用技术名称。

    谢谢、此致、
    Vamsi