This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:将 CLB 用于正交编码器

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024271/tms320f28386d-using-clb-for-quadrature-encoders

器件型号:TMS320F28386D

希望确认将 CLB 用于额外正交编码器所需的资源。 我总共需要8个、因此 CLB 中需要5个。

对于 F28379器件、每个逻辑块只能获得2个 GPIO 输入、只有4个逻辑块。 对于放大器故障等情况、这也只会保留1个可用的 XBARINPUT。

但是、对于 F28386、额外的 CLB 输入加上总共8个逻辑块、看起来就像它允许 QA 和 QB 输入以及索引(如果需要)进入5个逻辑块、外加用于其他函数的免费 XBAR 输入。

有人可以确认这是正确的吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的观察结果正确。 F2838x 具有更多可路由到 CLB 的输入以及更多逻辑块。

    您可能可以使用 CLB 实现简单的正交编码器逻辑。