This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:推荐的灌电流与最大值间的关系

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1023970/tms320f28075-isink-recommended-vs-max

器件型号:TMS320F28075

大家好、 我对 TMS320F28075上的推荐与绝对最大灌电流规格有疑问。  我 需要直接从引脚驱动光电隔离器中的 LED。  我想 将驱动电流增加到 10mA 或15mA、这小于20mA 的绝对最大值、但大于建议的针对 I ol 的4mA。  现在不能进行重新设计。  为什么建议的电流比最大值小得多-仅为了满足0.4V 电压规格?   最重要的是、我能否持续将10至15mA 电流驱动到引脚中而不会有损坏的风险、因为它小于绝对额定值并且我不需要满足0.4V 电压规格?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能、您不能 将10至15mA 的电流持续驱动到引脚中。