我目前正在使用 F280049C Launch Pad、使用 SiC MOSFET 实现三相逆变器。 我主要使用 driverlib 函数
我使用3个 EPWM2、EPWM2和 EPWM3)和120kHz 中心对齐 SVPWM。 通过将3个 ePWM 配置为生成死区、可生成200ns 的死区。
我往往会遇到伪故障跳闸、导致我的固件关断逆变器门控。
我正在使用 OST 模式,并且在3条故障 GPIO 线路(分配给 TZ1、TZ2和 TZ3)上的任何一条逻辑低电平都会导致我的 ISR (所使用的3个 ePWM 中的每条都有一个 Tripzone ISR)
还可以通过启用这些 EPWM OST 位来关闭其他半桥。
即使我向电路板通电、逆变器也会获得关断信号(即使我没有向逆变器施加任何直流链路电压也是如此)。 我按下 Launchpad 上的复位按钮
(或强制执行看门狗复位以重置固件)我没有收到该上电 tripzone 故障。
是否有另一种通常更好的方法(可能是一种去抖检查功能)用于使关断对所用 GPIO 引脚上的杂散逻辑低电平不敏感?
谢谢
David Nyarko