This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在电路板上配置一个模块

Guru**** 2588945 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1158964/tms320f28379d-configuring-one-module-on-the-board

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

各位专家:

我们的客户 正在使用 TI DSP 板 F28379D。 他无法在板上配置一个模块。 他需要有关电路板的帮助。

他的目标是以30kHz 开关频率运行两个并联逆变器。  他正在编写一个时钟为200kHz (5微秒)的 ISR。 其代码执行时间为7微秒 为了克服这个问题、他尝试配置一个双 CPU 以实现更快的运行。 他正在尝试在两个 CPU 之间发送多条消息。 为此、他开始阅读德州仪器参考手册中的 IPC 和 CLA、但无法开始。 请为我们提供指导。

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 IPC 示例。 它在代码之间发送消息。  

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_01_00_00/driverlib/f2837xd/examples/dual/ipc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    客户 尝试但无法配置 IPC 中断时钟、并且需要 CPU 中具有不同时钟中断的2个独立中断。 请建议如何继续。 谢谢你。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    客户是否能够运行 IPC 示例?  该示例是否适合他们、或者他们是否可以运行该示例、但当他们在应用程序中集成 IPC 时、该示例不起作用?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    基本上、客户需要为其应用之一并行运行 CPU。 为此、他希望在两个 CPU 中配置中断。 一个 CPU 的中断应该运行得非常快、另一个应该运行得非常慢。 然后、他开始了基于 IPC 的为期一天的实验练习4。 在这种情况下、他能够在两个 CPU 之间发送数据、但无法发送多个数据、并且无法设置 IPC 中断。  

    谢谢、此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    有多个示例在内核之间连续发送数据。  以下是列表:

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_01_00_00/device_support/f2837xd/examples/dual/cpu01_to_cpu02_ipcdrivers

    让他们首先运行示例、看看他们是否可以确认内核之间的连续数据流。 一旦工作正常、他们就可以在项目中实施。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Santosh、

    感谢您的所有帮助。 我们的客户表示他将尝试运行此模块、并询问您是否可以告诉我们的客户是否还可以与 IPC 模块进行任何在线研讨会或讲座? 请在有可用时分享。  

    谢谢、此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    有一个用户指南:

    https://software-dl.ti.com/C2000/docs/C2000_Multicore_Development_User_Guide/ipc_communication.html

    有 IPC 驱动程序指南。 它是 C2000Ware SDK 的一部分。 它位于:

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_01_00_00/device_support/f2837xd/docs/F2837xD_IPC_Driver_UG.pdf

    这说明了 IPC 驱动程序的用途。 希望这对您有所帮助。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Santosh、

    感谢您的所有帮助。 如果我们需要进一步的建议、我们会告诉您。  

    此致、

    Gerald