This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:F28388D 和 F28388S 微控制器之间是否存在任何未列出的差异?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMS320F28388S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1159383/tms320f28388s-are-there-any-unlisted-differences-between-the-f28388d-and-f28388s-microcontrollers

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D

您好!

我们目前在 专有电路板中使用 TMS320F28388D、但我们有兴趣将 F28388D 换用为 F28388S、因为我们只使用 CPU1和 CM 内核 、而不使用 CPU2内核。

TMS320F28388D 和  TMS320F28388S 微控制器的通用数据表中的该表很好地列出了两个微控制器之间的差异。

但是   、数据表中未列出 TMS320F28388D 和 TMS320F28388S 之间是否还有其他差异?

此外、  TMS320F28388SZWT 器件能否用作 TMS320F28388DZWT 器件的引脚对引脚替代产品?

此致、

李孝华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="441481" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1159383/tms320f28388s-are-there-any-unlisted-differences-between-the-f28388d-and-f28388s-microcontrollers "]  数据表中是否未列出 TMS320F28388D 和 TMS320F28388S 之间有任何其他差异?

    [引用 userid="441481" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1159383/tms320f28388s-are-there-any-unlisted-differences-between-the-f28388d-and-f28388s-microcontrollers "]  TMS320F28388SZWT 部件是否可以作为 TMS320F28388DZWT 部件的引脚对引脚替代产品?[/quot]

    是的。 但是、请注意、PARTID 字段将不同。 数据表中已经列出了这一点。