主题中讨论的其他器件: TMS320F280049
各位专家、您好!
我们的客户针对 TMS320F28069和 TMS320F280049器件提出了以下问题。
1.如果每个器件的上电/断电序列发生、它们是否有可能发生 Flash ROM 读操作中断错误?
如果这些器件有、请告知数字限制。
2.我发现 F280049的闪存数据保存期限为20年、F28069的保存期限为15年。
在每个持续时间内、它永远不会发生任何位故障、这是正确的吗?
此致、
A. Fujinaka
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我们的客户针对 TMS320F28069和 TMS320F280049器件提出了以下问题。
1.如果每个器件的上电/断电序列发生、它们是否有可能发生 Flash ROM 读操作中断错误?
如果这些器件有、请告知数字限制。
2.我发现 F280049的闪存数据保存期限为20年、F28069的保存期限为15年。
在每个持续时间内、它永远不会发生任何位故障、这是正确的吗?
此致、
A. Fujinaka
Nirav、您好!
我们的客户阅读以下页面、
en.wikipedia.org/.../Flash_memory
他们认识到、即使 TI 没有解释任何问题、也需要一些方法来避免这个问题、那么、您能告诉我们使用了什么方法来避免这个问题吗?
此致、A. Fujinaka
有关 读取干扰的 Wikipedia 链接适用于 NAND 闪存。
虽然我找不到明确的文档、 但由于 TMS320F28069和 TMS320F280049器件允许就地执行(XIP)、因此器件大概使用 NOR 闪存。
Akihiko、
我感谢客户关注确保他们正确使用了器件。
这些器件上的闪存集成在器件本身中、而不是外部存储器中、不受适用于通用现成闪存 IC 的注意事项的约束。
我们通常不会共享设备的物理实现细节、而是共享 DS 中使用设备所需的细节。
客户应继续假设、只要他们在器件 DS 中指定的容差范围内运行器件、就会在其系统/使用中按预期运行。
切斯特、
您对闪存的 XIP 性质非常敏锐的观察。
最棒的
Matthew