This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2127600 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/979547/tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我使用 TMS320F28069实现控制算法。 您能否指导我浮点除法需要多少个时钟周期?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在以下文档中找到不同版本的周期计数。 您所指的器件支持 FPU32、因此您可以在 c2000ware 的以下文档中查看不同的例程及其周期。

    ...\ti\c2000Ware_3_03_00_00\libraries\math\FPUfastRTS\c28\docs\FASTRTS_SW_LIB_UG.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试查找浮点变量除法的执行时间、因为即使在优化时、它也要花费大约5us。 我还包含了示例代码2806xfpu_hardware 中所需的所有库。 在该文档中、我可以在本文档的第46页找到时间。 这些时间用于不同的器件、它们是否也适用于这里?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    指令的周期计数将在各个器件之间保持一致。 您能否与文档中的数字共享指令所需的周期数?

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我应该从文档中考虑什么数字。 即使经过优化、计算一个除法运算也要花费2.7us。 在第46页的文档中、除法的周期为222、转换为2.5us。 但是、在前几页的同一文档中、除法周期为24。 您能否澄清哪个数字是准确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第47页上的周期是 fid_ui64byui32为35、 ui32byui32为23的周期。 ui64byui64的最大周期数为53 (第47页)。 我不确定您从哪里获得222号号码。 根据每个参数的数据类型、您可以找到不同的周期数(16位、32位、用于除数或除数的64位)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从可执行文件表函数 div_F32.out 的第46页中得到了222。 如果是这种情况、那么我不确定为什么它需要220个周期来执行1除法计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您引用的220个周期数是 来自标准 RTS 库的__c28xabi_divf 函数,该函数使用 Newton-Raphson 方法。 这是在软件中完成的、这会导致高周期计数。 如果在启用处理器选项和 TMU 支持(如文档中指定)的同时使用 FASTRTTS 库、您将看到周期计数低于42。'

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在明白了、谢谢。 但是、通过优化、我也无法缩短执行时间。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非使用优化重建标准 RTS 库、否则不会看到任何更改。 如果您尝试使用 FPU 优化方法、它不会产生任何更改、因为 FPU 指令需要固定数量的周期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能指导我如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以对构建属性(o-1至 o-4)中的优化进行实验。 更多 信息、请参阅 www.ti.com/.../spru514。