This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28388D:EABI 的 EnDat 和 BiSS 库是否就绪?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/980754/compiler-tms320f28388d-endat-and-biss-libs-for-eabi-ready

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我们当前的项目大量使用 driver.lib、只要我理解正确、该驱动程序就需要使用 EABI。

现在、我们想使用 TI 的 BiSS / EnDat - Librarys。 2年前、我能够在 TMS320F28379D 上成功使用它们。
但现在我无法再加载这些库、因为它们不能用于 EABI。

在链接的 E2E 帖子中、TI 的某人表示、这些库将从2020年第1季度起同样适用于 EABI (带有源代码)。
准备好了吗? 如果不是、他们何时准备就绪?

此致、

Marcel Kummer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马塞尔

    我向您发送了一个朋友请求、以讨论库的可用性。  请接受请求并向我发回一条备注。  

    最好

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们有相同的问题。 我们将项目从 TMS320F28379D 迁移到 TMS320F28388D。 我们使用库 PM_endat22_lib.lib、您能帮助我们解决这个问题 TI-COFF 和 ELF 不兼容问题。
    谢谢

    此致

    Matej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们将在今年晚些时候发布、其中将包括所有源代码并启用 F28388D 的重新编译。  

    此致

    Lori