主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C
您好!
我在 ePWM 模块中遇到了一个奇怪的问题。 当比较值从小于最大计数器到大于最大计数器时、我会在 PWM 波形中看到毛刺脉冲。
ePWM 配置:
递增/递减计数器模式
ePWM 时钟100MHz
最大周期:2500 (这为我提供了一个 PWM 频率20kHz)
PWM 输出:低电平有效互补
我使用比较值2450在 PWM 以恒定占空比运行的情况下进行了测试、然后手动将比较值更新为2550。 我可以在信号上看到干扰。
下面的屏幕截图。
另一项测试是在 PWM 以恒定占空比运行、比较值为2450、然后以较小的阶跃上升、如2480,2499,2500,2501,2501和2550。 我没有在信号上看到干扰。
我在不同的 PWM 模块上尝试过这种方法、结果是相同的。 那么、这是模块中的一个错误吗?
CCS 版本10.1
我在 e2e 论坛中看到过很少有关 ePWM 干扰的帖子、但我认为我的问题不是其中的一部分。
谢谢你。