您好!
我正在尝试使用 F28M36P6364的 GPIO12、13和14读取外部外设上的逻辑低电平条件。 这些引脚上没有衰减、但我使用的是外部5K 上拉电阻、所有这些线路上都有1500pF 的滤波电容。 在示波器上、我在这些线路上看到~220KHz 噪声、这很难滤除。 当我连接一个示波器探头,特别是一个输入阻抗为250K 欧姆的差分探头(我的电路相对于接地悬空) 时,探头加载电路,目标线路下降到接近逻辑低电平。 我在多个电路板上看到此问题、固件错误地将这些引脚检测为逻辑低电平。 目标外设引脚具有3mA 的灌电流。
我想知道我是否正确驱动这些引脚,为了获得强大的驱动强度,需要灌入这些引脚的最小电流是多少。 为什么这些引脚如此容易受到噪声的影响。 我可以采取哪些步骤来提高这些线路的抗噪性并过滤该噪声。
谢谢